This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3986:LP3986TL-2518/NOPB Vout1和 Vout2电压是否确认?

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816878/lp3986-lp3986tl-2518-nopb-vout1-and-vout2-voltage-confirm

器件型号:LP3986

你(们)好  

对于 LP3986TL-2518/NOPB、其 Vout1 2.5V 和 Vout2 1.8V?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    正确、Vout 1为2.5V、Vout 2为1.8V

    非常尊重、

    Ryan