This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630-Q1:EN/SYNC 电路和输入信号

Guru**** 2524480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817002/lmr23630-q1-en-sync-circuit-and-input-signal

器件型号:LMR23630-Q1

你(们)好

我希望在初始阶段运行同步模式。

因此、我确实按照如下方式配置了 EN/SYNC 信号输入电路。

我将在初始操作中与以下内容同时发送 PWM 信号和 EN 信号。

没问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我们现在将对此进行检查、并将很快返回给您。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    这应该是好的。 我们已经在 EVM 上对此进行了测试、并且没有遇到任何问题。

    Sam