This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:数据表中 TPS56121和建议电路有问题

Guru**** 2510015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816758/tps56121-problem-with-tps56121-and-recommended-circuit-on-datasheet

器件型号:TPS56121

您好!

我设计了一个使用  TPS56121的12V 至8V 降压转换器。 我使用补偿工具(www.ti.com/.../sluc263)重新设计反馈环路、对于 Rbias (R7)、我使用可变电阻器来调节输出电压。 我使用的设计与数据表图20第15页给出的设计相同。

不幸的是、我的设计无法正常工作、我不知道原因! 当我从电源电压获得干净的12V 直流输入时、我得到零输出电压。 我在通道 A 和通道 B 上没有输出电压。可以在 PowerGood 引脚上看到1V 电压、在使能引脚上看到5V 电压。 在我的设计中、J3未连接(未短接)。 我已将我的电路上的图片与补偿环路计算一起附加到了一起。

有人知道这是为什么发生的?谢谢、

Babak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babak、

    首先、我认为您的交叉频率过高。  设置为100kHz 时、该工具可以管理的最佳频率为 FCO = 75kHz、PM = 34.3度。  最好将 FCO 设置为50kHz。  在这种情况下、FCO = 49.8kHz、PM = 56度。

    更重要的是、您的布局看起来非常糟糕。  我对你遇到问题并不感到惊讶。  您将需要严格遵循数据表布局建议。  如果您提供了实际的布局文件,我可以进一步评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了补偿工具中建议的交叉频率和 PM 值(开关频率 Mine 的1/5~1/10为500kHz)。

    我不知道我必须遵循数据表布局! 我想详细了解我的布局以及它为何很差。 这是我的布局文件。 这种情况是否正常、或者您需要实际的 Altium 文件?

    感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babak、

    Altium 文件会很好。  如果您不想发布它们、您可以通过电子邮件发送 j (dash) tucker (at) ti (dot) com。

    1/5至1/10 fsw 是一个良好的通用经验法则、因此不会接近1/2 fsw。  但是、在这种特定情况下、您必须注意功率级增益和相位特性、以及误差放大器的限制和工具的计算方法。  我刚刚注意到、您的 FCO 和 PM 不符合您的规格、因此降低了 FCO、直到请求的 FCO 和 PM 与计算值相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babak、

    我已查看您的设计。  循环电源环路过长、尤其是输入电容器不够近。  数据表中有一个详细的 PCB 示例、您应该遵循以下内容:

    我现在要关闭这个线程。  如果您需要其他帮助、请随时直接与我联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 抽出时间。