This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65720:从 TS 引脚获取温度

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65720, TPS65720EVM-515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817045/tps65720-getting-temperature-from-ts-pin

器件型号:TPS65720

你好!

当温度低于特定程度时、我希望降低正在开发的产品中的充电电流。  

根据我在 TPS657201 PMIC 数据表中看到的内容、TS_OUT 引脚可用于读取与温度相对应的电压。 电压间隔为0至1.4V、对应的温度范围为-20至60摄氏度。 该转换是如何进行的? 它是线性转换吗?  

如何使用 TS_OUT 引脚中的值来获得电池温度测量?

提前感谢!

此致、

Björn μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅  TPS65720数据表第28页上的第8.3.10.2节:内部模拟多路复用器(BAT、TS、TS_OUT);TPS657201、TPS657202。

    当 TS 引脚连接到 TS_OUT 时、   = 1b、则0V 至1.4V 的电压范围对应于-20°C 至+60°C 的温度范围。

    电压与温度之间的关系仅在 10k NTC、B=3380K 电阻器从 TS 引脚连接到 GND 时适用。

    此 B 值表示 B25/50、NTC 电阻器的标称额定值、定义了25°C 至50°C 之间的温度-电阻关系。 所有 NTC 电阻器都有多个 B 值、每个测量的温度范围对应一个值。 由于 TS_OUT 范围应该为-20C 至+60C、因此 B25/50值将不会在更宽的范围内保持、因此-20C 至+25C 以及+50C 至+60C 的结果将根据您使用的 NTC 电阻器略有不同。

    由于图15中未显示原理图的完整详细信息、因此很难提供所需的准确答案。

    简单地说、答案是"不、NTC 的属性不是线性的、因此 TS_OUT 引脚上的输出将不是线性的"。

    验证性能的最佳方法是使用 TPS65720EVM-515板并在您感兴趣的温度下测量 TS_OUT 引脚、以增加或降低充电电流。 您需要移除 PCB 上的 R2并将其替换为 10k、B=3380K NTC 电阻器、以开始测试。