This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513EVM-001:如何修改 TPS92513EVM-001以支持54V 输入电压?

Guru**** 2522530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513EVM-001, TPS92513HV, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817125/tps92513evm-001-how-to-modify-tps92513evm-001-to-support-54vin

器件型号:TPS92513EVM-001
主题中讨论的其他器件: TPS92513HVTPS92513

您好、E2E、

您能否指导我们如何修改 TPS92513EVM-001以支持54V 输入电压?

除了将 TPS92513更改为 TPS92513HV、还需要修改什么?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    除了需要将 TPS92513更改为 TPS92513HV 器件外、还需要更改 UVLO 电阻分压器以防止 UVLO 引脚出现过压(请参阅数据表第9页的第8.3.1节)。 UVLO 上的绝对最大值为5伏、因此在所有工作条件下、计算出的电流源的分压器需要处于该电压下。

    C5是一个25V 电容器、因此如果您的输出电压/LED 堆叠电压接近或更高、那么这也需要改变。  最好达到100V、这样如果 LED 灯串被打开、它就可以承受输入电压。

    此致、