This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A53-Q1:输出不能为3.8V。

Guru**** 2814685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817000/tps7a53-q1-the-output-can-not-be-3-8v

器件型号:TPS7A53-Q1

降级:

我们希望获得3.8V 输出、请帮助您查看以下原理图。

但是、输出为4.4V、FB 为0.925V。

然后、我们将 R71的值更改为3.9K、输出也是3.8V、但是 FB 是1.052V。

您能不能就此问题提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    从原理图的角度来看、您的应用是可以的。 通常、当线性稳压器的输出高于设定的电压时、这是由意外漏电路径造成的。 这些路径可能来自多种位置、包括在组装 PCB 后未正确清洁的残余磁通。

    非常尊重、
    Ryan