This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088-Q1:无法解析的神秘感

Guru**** 2506585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, CSD19534Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816913/lm5088-q1-unsolvable-mystery

器件型号:LM5088-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5088CSD19534Q5A

我们将测试基于 LM 5088的降压转换器、

输入电压:48V

输出:12V

输出电流5A

开关频率:500kHz

二极管器件型号:DigiKey V40PW10C-M3/IGICT-ND

MOSFET 器件型号:DigiKey 497-15305-1-ND

问题:

1) 1)使能引脚振铃

2)输出振铃

3) 3)无法加载超过2A 的电流

请建议前进的道路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议更改 MOSFET、因为它具有6.2V 的极高栅极电压米勒平坦区(请参阅 STD105N10F7AG 数据表、图8)。 这意味着、在 LM5088的栅极驱动振幅对应于7.8V VCC 减去自举二极管压降的情况下、可用的过驱极少。 尝试使用 CSD19534Q5A 100V NexFET (不需要超低 Rdson、因为占空比仅为25%)。

    此外、我建议为此 设计填写 LM5088快速入门计算器文件、以检查组件选择。 具体而言、请注意180uF 输出电容器的 ESR。

    http://www.ti.com/product/LM5088/toolssoftware#devtools

    此致、

    Tim