This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:不带光耦合器且具有极低 Q 谐振回路的电路

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302, UCC256404, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816979/ucc256302-circuit-without-optocoupler-and-with-very-low-q-resonant-tank

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件: UCC256404UCC256403

您好!
我在一个低电压、低功耗升压+LLC+SR 转换器中使用 UCC256302作为 LLC 控制器的电路。
我决定不使用光耦合器来简化设计、我接受这样一个事实、即输出电压不会通过控制环路进行控制。 我已将6V8和10k RES 从 RVCC 连接到 FB 引脚。
谐振回路包括变压器的寄生电感=~ 300nH 和3、3uF 电容器(陶瓷电容器降额)。  
问题是-由于此类谐振电路控制器不起作用-它只是在数十 ms 后停止开关并进入故障状态(RVCC 每秒下降+运行时间)、即使引脚上的电压不超过停止开关的阈值也是如此。 当控制器停止开关时、谐振电流看起来良好。 我已经尝试过很多与 VCR 电容器的组合、将保护级别设置得高得多、或者以某种方式将其中一些电容器关闭-电路正常运行达数十 ms、然后关闭、正常运行的时间不是恒定的。
我已经知道、当我通过插入一个额外的串联扼流圈(3uH)来将谐振回路更改为具有更高的波阻抗、并且将谐振电容器更改为更小的值以实现相同的谐振频率时、电路开始按预期工作。
然后、我尝试在更改 VCR 电容器以使控制器保持工作时逐步降低串联扼流电感、结果是在2uH 下、它会在几百 ms 后停止开关、我找不到原因。 我可以提供所有需要的示波器、原理图和测试。
提前感谢您、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    您是如何提出此设计的?  我们建议您使用我们的 Excel 设计计算 器 http://www.ti.com/lit/zip/sluc634 来验证设计是否可以与我们的器件正常配合使用。  我还建议您阅读此应用手册、了解有关使用 UCC256302 http://www.ti.com/lit/an/slua836a/slua836a.pdf 的设计提示和技巧的信息

    开关节点电压的压摆率是多少?  对于 UCC256302、它能够检测到的最小压摆率为1V/ns。  任何较低的值都会导致其无法正常运行。  从您的描述中可以看到、原始功率级组件值的压摆率可能低于1V/ns、这会导致 UCC256302无法正常运行。  如果您需要使用这些转换率低于1V/ns 的功率级组件值运行、我们的下一代谐振 LLC 控制器 UCC256403和 UCC256404可检测低至0.1V/ns 的电压。

    此致、

    Eric