This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:VBUS 引脚的工作输入电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817064/bq24195-operating-input-voltage-of-vbus-pin

器件型号:BQ24195

尊敬的专家:

我使用 BQ24195EVM 测试器件功能。

但我对 EVM 和 BQ24195有一些困惑。

VBUS 工作电压不同、EVM 中为3.9V~6V、器件数据表中为3.9V~17V。

请帮我再次确认。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    3.9V -17V 的数据表范围适用于该器件。  该 EVM 专为仅需要高达6V 输入的特定应用而开发。  EVM 上可能存在一些额定电压不高达17V 的元件(例如电容器)、或者在施加17V 电压时电容会降低。

    此致、

    Jeff