This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:SDP 的设置

Guru**** 2534140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816923/bq25895m-setting-for-sdp

器件型号:BQ25895M

您好!

即使 USB 适配器是 DCP、如果输入电流限制必须为500mA、D+、D-和 DSEL 需要什么设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    如果 D+和 D-悬空、则报告未知适配器、该适配器将 IINDPM 寄存器设置为500mA。  或者、您可以使用 ILIM 引脚电阻器将输入电流钳位到500mA、而不管 D+/D-输入到 IINDPM 寄存器中的值是多少。

    此致、
    Jeff