This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:峰值输入功率?

Guru**** 2518080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816954/bq25505-peak-input-power

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: BQ25570

您好!

BQ25505的数据表显示峰值输入功率为510mW。 它还表示充电器的逐周期限制最大为285mA 如果 V_IN 为3V、I_IN 为0.285A、则电源输入仍为0.86W。

回答此处发布的类似问题时、有人说电流将受到 BQ25570芯片的限制。 那么、可以安全地假设 BQ25570芯片会限制其自身的电流、相对于电压、以防止自身损坏吗? (即限制电流消耗、无论输入电压如何、峰值输入功率都小于510mW?)

我们要做的是使用 Vmpp 为4.5V 的太阳能电池板和 Impp 为205mA 的太阳能电池板。 因此、电池板的 Pmpp 实际上将是910mW。 这是否会损坏 BQ25505? 面板的 V_oc 将小于芯片的最大输入电压。

此致、

P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P 您好、

    峰值额定功率是相对于 BQ25570上的最大输入电压和电流额定值而言的。  

    该器件不会限制相对于输入电压的电流。 它仅限制逐周期电流限制、这将导致~115mA (典型值)的平均电流。  

    在您的情况下,如果 VMPP 为4.5V,则它将提供的输入功率为4.5V*0.113A=0.509W

    只要 VOC 不超过最大输入电压、就可以了。