请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25505 主题中讨论的其他器件: BQ25570
您好!
BQ25505的数据表显示峰值输入功率为510mW。 它还表示充电器的逐周期限制最大为285mA 如果 V_IN 为3V、I_IN 为0.285A、则电源输入仍为0.86W。
在 回答此处发布的类似问题时、有人说电流将受到 BQ25570芯片的限制。 那么、可以安全地假设 BQ25570芯片会限制其自身的电流、相对于电压、以防止自身损坏吗? (即限制电流消耗、无论输入电压如何、峰值输入功率都小于510mW?)
我们要做的是使用 Vmpp 为4.5V 的太阳能电池板和 Impp 为205mA 的太阳能电池板。 因此、电池板的 Pmpp 实际上将是910mW。 这是否会损坏 BQ25505? 面板的 V_oc 将小于芯片的最大输入电压。
此致、
P