This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:计算 TPS2121输出电容

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816827/tps2121-tps2121-output-capacitance-calculate

器件型号:TPS2121

大家好、

  我们试用的设计 TPS2121需要知道输出上可以加载多少电容?
请帮助检查下图中的原理图。
1.IN1=5V (适配器输入)和 IN2=8V (形成电池输入)。 电流负载为4A
2.无需额外的 OVP 保护、PR1/ OV1/OV2/CP2接地。
3.请检查原理图是否正确?
4.是否需要在输出中放置一个400uF 的电容器或其他值? 如何计算? 谢谢

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您与 E2E 联系!

    最大输出电容最终将取决于切换期间的浪涌电流。 如果负载电容过大、浪涌电流会导致器件进入电流限制或热关断和重新启动。 您可以使用公式 I = CLoad * dV/dT 来计算预期的浪涌电流、以查看是否会发生这种情况。

    配置输出电容的最简单方法是采用 TPS2121EVM 并测量从 IN1到 IN2的切换。 您可以在器件从 IN1切换到 IN2 (dV/dT)时测量压摆率、并根据您遇到的浪涌电流大小调整 Cload 值。

    谢谢、

    黄亚瑟