This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:在 OTG 模式下、BQ25703A VSYS 与 Vbat 相同

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816006/bq25703a-bq25703a-vsys-was-the-same-to-vbat-on-otg-mode

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你(们)好,先生。

请检查寄存器是否读为附件 txt、

我们使用 BQ25703A EVK 来评估 OTG 模式、

在  "vsys 与 OTG 模式下的 Vbat 相同"(单节电池 OTG 至5V)中失败   

为什么 BQSTUDIO 值中的键有时不存在?  

谢谢

e2e.ti.com/.../DAB-BQ25703A-setting_5F00_20190628.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生。

    或者、您也可以与我们分享针对单节电池(4.2V) OTG 升压至5V 的*。xls 设置、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Philip、

    您是否遵循 了数据表第8.3.3节 USB On-The-Go (OTG)中列出的步骤?

    确保 VBUS 上没有适配器。 此外、假设寄存器已按照上述部分所述正确设置、则必须从外部将 EVM 上的 EN_OTG 引脚驱动为高电平才能启用 OTG 模式。

    我不确定您的意思是:

    "为什么 BQSTUDIO 值中的键有时不存在? "

    您能更具体吗?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生。

    当电池电压上升到高于最小系统电压时、BATFET 在充电或补充模式下完全导通、系统和电池之间的电压差为 BATFET 的 VDS。 BATFET 关断(无充电或无补充电流)时、系统电压调节为高于电池电压160mV。

    那么寄存器填充时是否出了问题? 为什么 VSYS 在 Vbat 中被称为 VSYS,而不是5V?

    充电选项0 0208
    充电电流寄存器0000
    充电电压寄存器15A0
    OTG 电压寄存器0000
    OTG 电流寄存器0000
    输入电压寄存器0000
    最低系统电压1800
    输入电流寄存器4100
    充电状态寄存器2000
    PROCHOT 状态寄存器0000
    使用 FF0F 时的输入电流限制
    VBUS 和 PSYS 电压读回0000
    充电和放电电流读回0000
    输入电流和 CMPIN 电压读回0000
    系统和电池电压回读0000
    制造商 ID 和设备 ID 读回7840
    器件 ID 回读1078
    充电选项1 0210
    充电选项2 02B7
    充电选项3 0000
    PROCHOT 选项0 4A54
    PROCHOT 选项1 8120
    ADC 选项2000

    e2e.ti.com/.../6354.DAB-BQ25703A-setting_5F00_20190628.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Philip、

    根据以上所述,您没有适配器。

    在没有适配器的情况下、VSYS 不会被调节至高于 SRN (电池)电压160mV 的水平。 转换器需要在 VBUS 上的输入源运行以调节 VSYS。 在仅电池模式下、VSYS 电压为 VSRN - VDS (BATFET)。  

    此致、

    Joel H