This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:高电压输入和 P2P、推荐使用 TLV62569器件

Guru**** 2812615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TPS562201, TPS562231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816928/tlv62569-high-voltage-input-and-p2p-with-tlv62569-device-recommendation

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件: TPS562201TPS562231

大家好、

我们是否具有高电压输入直流/直流转换器以及 TLV62569的引脚对引脚? 在客户项目中、输入电压有时可能高达7V、因此需要找到高电压直流/直流转换器来直接替代 TLV62569。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    我们没有更高的电压 TLV62569、我向其他专家提出了这个问题、他们将帮助您找到更适合客户应用的解决方案。

    谢谢你。

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    我们没有用于更高 VIN 的引脚2器件。 您可以考虑使用 TPS562201/08、TPS562210/19、TPS562231。 它们都是4.5-17V/2A 器件。  

    谢谢!

    此致、

    Hao