This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:从 PSM 到 PWM 的转换条件

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585, TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816820/tlv62569-the-transition-condition-from-psm-to-pwm

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件:TLV62585TLV62568

大家好、

请问模式转换的确切条件是什么?  峰值电流? 或者更多?

从 PSM 到 PWM 的确切条件

2.  从 PWM 到 PSM 的确切条件

谢谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    感谢您的到来。

    TLV62568/9和 TLV62585均为峰值电流控制型器件、它们具有从 PSM 到 PWM 的相同转换机制。

    控制电路在 PWM 模式下监控电感器电流的峰值、一旦电感器电流降至低于特定阈值、电感器电流将根据器件上的负载降低、因此处于 PSM 模式。  

    此致、

    Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    感谢您的帮助、理解、

    我是否可以知道电流的确切转换点? 这是我们客户 设计的关键参数。

    非常感谢、

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    由于三个 TLV 器件的 TLV62568线程重复和应答、我将关闭此线程。

    此致、

    Omar