This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS720:空载条件下的输出调节故障

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816665/tps720-output-regulation-failure-on-no-load-condition

器件型号:TPS720

您好!

我使用 TPS720具有以下1.8V 电源(请参阅下面的原理图):

  • 它为 Xilinx FPGA 提供 MGTVCCAUX 电源域。
  • 除了一个额外的4.7uF 去耦电容、输出功率域上没有任何东西。
  • 输入电压 R3V3为3.3V
  • 偏置 R5为5V。

我观察到以下行为:

  • 在空载条件下(尚未安装 FPGA)、输出缓慢上升至3.3V、而不是保持在目标1.8V。
  • 如果将小于10kOhm 的电阻器作为负载接地、则 LDO 能够将输出调节到目标1.8V。

我们使用 TPS720的方式有什么问题、以至于它在空载条件下无法正常工作?

谢谢!
Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    从原理图的角度来看、您的应用是可以的。  通常、当线性稳压器的输出高于设定的电压时、这是由意外漏电路径造成的。 您对输出缓慢增加的描述支持无意漏电路径的可能性。  当您添加负载时、您将能够击败该泄漏路径。  这些路径可能来自多种位置、包括在组装 PCB 后未正确清洁的残余磁通。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ryan!

    您的意见非常有帮助。 无意漏电路径通过了二极管、我们放置该二极管是为了提高断电排序的安全性。
    移除二极管可以解决该问题。

    最好、Pascal