This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:验证数据闪存的方法

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816437/ucd9090a-the-way-to-verify-data-flash

器件型号:UCD9090A

您好!

 
我的客户将使用数字制造工具在大规模生产时进行数据闪存写入。
然后、他们想知道如何验证数据是否正确写入。
写入或检查校验和后是否有任何好的验证方法?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slua815b/slua815b.pdf 的第3.2节

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    谢谢、我阅读了这些文档。
    因此 、我认为在"Data_Flash_Download"和"Device_Reset"之后读取 NUM_Pages 可能是验证的好方法。
    但我无法理解如何在 Degital Power Manufacturing 应用程序中读取 NUM_PAGES
    我找不到任何执行此类 PMBus 命令的示例。 我猜 Read_Byte 或 Read_word 是正确的命令。
    如何将这些命令配置为读取 NUM_PAGES?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    num_pages 是 遵循红色字节协议的只读命令。 命令代码为0xD6

    您可以 在制造 GUI 中再添加一个活动(PMBus)以发出读取字节命令。

    在活动中、您可以分配命令和预期值。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    谢谢、它运行良好。

    此致、
    OBA