This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:有关 TPS25942A 电源多路复用器的问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816801/tps25942a-question-about-tps25942a-power-mux

器件型号:TPS25942A

您好!

 

我计划将此 IC 用于我的应用、我有几个问题:

1 -     我的电路的输入(该 IC 是其一部分)为12V 直流。 我有两个线路输入:1 -板载电源2 -肖氏电源。 这两种电源均由3节电池提供、因此它们可能会降至10V 以下。 我希望我的电路连接到岸上电源、即使其电压低于车载电池。 也就是说、如果存在肖氏电压、则无论其电压如何、始终连接肖氏电压。 是否可以使用此 IC 实现此目的?

2-     我的系统的额定持续电流约为7安培(12V 时),最大电流约为25安培。 该 IC 是否能够处理该功率?

3-     我计划使用图55中给出的建议值和图79中给出的原理图。 这是一个好主意、还是我需要针对我的设计重新计算它们? 如果是、如何操作?

谢谢、

Babak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Babak、

    感谢您的支持!

    您可以根据图79在优先级电源多路复用器配置中使用该器件、以满足您的要求。 但是、该器件可以处理最大5A 的持续电流。 对于您的系统、您将需要热插拔解决方案。 请参阅 TPS2474x 器件。  

    如果您对 TPS2474x 有任何疑问、请打开单独的主题、因为它由另一位工程师提供支持。

    此致、

    Rakesh