This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101H:外部 RC 电路

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816814/bq25101h-external-rc-circuit

器件型号:BQ25101H

大家好、

  我想详细了解充电电流小时外部 RC 电路的功能、我们为什么需要外部 RC 以及它的工作原理。 DS 提到的更稳定的电流、但对我来说还不够清楚。

 如果客户需要10mA 充电电流而无需外部 RC、风险如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    ISET 电路将以低频率对电流进行采样、这将导致输出电流产生纹波。  RC 电路将使其平稳、以提供更清洁的单个。

    由于电流非常低、这仅在低充电电流下可见。