This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 ANX6589类似的器件

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816085/similar-part-to-anx6589

主题中讨论的其他器件:TPS65132

你好

     我们是否有与 ANX6589相似的器件? 输入电压小于 输出电压、因此需要内部升压。   对于硬件设置、输出电压为+6V/-6V。 谢谢你。  

'

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们拥有的最接近的器件是 TPS65132。 数据表可在 TI.com 上找到

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

       客户问题他们的电池板电压是+/- 6V,这是 TPS65132的最大输出电压。 他们害怕安全裕度问题。

      ANX6589的输出范围为4V ~ 6.3V、这是客户应用的更大裕度 、对客户裕度问题有任何副作用? 谢谢你。  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    TPS65132应该能够提供6V 电压、因为这是它的规格;如果客户规格也是6V、我认为没有理由担心。

    此致、

    辽卡特