This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:不同电池类型的固件 bq.fs 文件是否不同?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816620/bq34z100evm-does-the-firmware-bq-fs-file-differ-for-different-battery-types

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

您好!

我打算使用单个 BQ34Z100器件来监控不同的电池类型。

我知道、为了获得最大精度、当电池更换时、这将需要重新加载每种类型(公共和私有闪存数据)的完整配置。

但是、我需要知道我是只需要使用我为每种类型生成的相关数据闪存 df.fs 文件加载配置、还是还需要加载固件 bq.fs 文件?

我不想每次都重新加载固件、但我不知道这是否必要。

此外、如果我使用的电池具有从不同电池类型中学到的电量监测参数、电量监测计的精度大致会有多高?  如果我仍然可以使用为器件提供的标准和扩展函数集来更新总容量、电池节数、阻抗表等和其他公共闪存参数、是否可用?  也就是说、更新公共闪存值只会提供一个可用的系统吗?

我们很高兴收到任何建议

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    是的、不同单元格类型的 bqfs 文件(具有所学的配置文件)将有所不同。 如果在所有电池中使用相同类型、则无法获得准确的监测。 例如、2节电池的额定电压可能为4.2V、但如果它们的 OCV 曲线因制造工艺不同而有所不同、则误差可能高达20-40%、精度会很差。 我们的建议是、如果您要切换电池组、请更新至正确的学习配置文件、然后使用电量监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢你的答复。

    因此、为了确认、我不能只更新 df.fs 文件(包含所学的配置文件数据)以在电池之间切换、但我必须更新 bq.fs 和 df.fs 文件?

    我只问、因为我看到了几个线程、其中贡献者建议仅使用 df.fs 文件。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 dffs 文件很可能不包含化学成分数据。 更新 bqfs 更安全。