This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:TPS65218D0 RE^编程

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TPS65218, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816486/tps65218d0-tps65218d0-re-programming

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-TPS65218

您好!

当使用 BOOSTXL-TPS65218 EVM 对 TPS65218Do 进行重新编程时、

TPS65218DO 可以重写多少次?  

此致、

三浦岩崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩崎-圣、

    TPS65218D0使用专有 TI EEPROM  

    最大 R/W 耐久度= 1000个周期。

    通常、您只需对每个 IC 重新编程一次、即可在特定应用中使用它。 但是、如果您计划对器件进行多次重新编程、则 EEPROM 的最大 R/W 周期数为1000。