This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:是否可以提供 Ta 规范

Guru**** 2505605 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815999/ucc27611-is-it-possible-to-provide-ta-specification

器件型号:UCC27611

相关人员

当我查看 UCC27611DRVR 的数据表时、我找不到 Ta 范围规格。

你可以和 Ta ragne 一起享受一下吗?

谢谢你

此致

Mark Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    感谢您关注我们的司机、我叫 Mamadou Diallo、来自高功率驱动器团队。

    在处理栅极驱动器时、需要考虑的相关参数之一是驱动器的结温、如果超过该结温、可能会对 驱动器造成损坏。 偏置驱动器的内部电路以及对负载进行充电/放电 会导致驱动器结处的温度升高。 其他许多因素也会导致这种情况、包括外部栅极电阻、负载、开关频率、布局等。  

    我们对 IC 结温进行了表征、可以使用以下链接中的示例(例如使用不同的驱动器)从以下链接中扣除环境温度、了解结温(数据表值)、  RθJA (数据表值)、栅极驱动器 功耗:

    TJ =(P * RθJA)+ Ta

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/788867/2917563#2917563

    如果您有其他疑问、请告知我们、如果解决了您的问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou Diallo

    我的请求可能对您不清楚。

    您的解释对我来说非常有用。 但我希望 TI 为通用逻辑和接口 IC 的 ucc27611推荐 Ta 温度范围。

    例如、在某些情况下、二极管产品显示 Tj 和存储温度的范围、并建议重点管理结温。

     

    我的要求很简单。 如果您有适用于 UCC27611的 Ta 温度规范、例如商业级和工业级温度、我想与您分享。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    抱歉、我误解了您的请求。

    我们不会描述环境温度 Ta 的驱动器特性。 但是、您可以使用存储温度(-65C 至150C)作为指南、并且只要您确保驱动器结处的温度上升处于表6.3 (-40C 至140C)中建议的指定范围内、就不应出现在您的应用中。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou