This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:TPS65218D0 RE^编程

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, BOOSTXL-TPS65218, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816457/tps65218d0-tps65218d0-re-programming

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-TPS65218、IPG-UI

您好!

在客户对 TPS6218D0 EEPROM 进行编程后 、保修是否相同?

两台设备在保修方面有何区别?

当客户为客户重新编程 EEPROM 时, 有哪些方法可用

客户需要编写许多 TPS 65218D0? 你有什么建筑?

此致、

三浦岩崎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩崎-圣、

    TPS65218D0数据表第49页的"编程"部分有一条注释、说明"所有重新编程的 EEPROM 设置必须在原型设计阶段进行验证、以确保所需的功能、因为编程不正确时无法返回器件。"

    数据表末尾的其余法律信息与以前相同。

    对于如何对许多 TPS65218D0器件进行编程以用于生产、没有严格的指南。 您可以使用 BOOSTXL-TPS65218和 IPG-UI 作为开发更高级编程技术的模型。