主题中讨论的其他器件:BQ77915、
您好、这是关于 BQ77915 IC 的信息。 我有评估板、并尝试对三节串联10欧姆功率电阻的锂离子电池放电。 当其中一个电芯达到3.1V 时、放电 FET 被驱动为低电平。 测试完成后、DSG 和 CHG 引脚将不再变为高电平。 VDD 引脚显示为7.5V。 VC5、VC4、VC3、VC2、VC1、 和 VC0引脚均测量了正确的电压。 该板针对三节电池进行了正确设置。 在故障排除过程中、所有三节电池的电压均为3.5V 左右。 引脚23和引脚24都显示为0伏。 DSG 和 CHG 引脚应处于高电平、但它们应保持低电平。 在电池组+和电池组-上测得的电压显示为2.5V、但在电池组+和接地端测得的电压显示为10.5V (三节串联电池的电压)。 在放电后,我有否理由会有这个问题? 还有其他有关如何解决此问题的想法吗? 电池放电后、IC 不工作的原因是什么? 谢谢你。