This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:稳定性运行检查点

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816528/tps717-check-points-for-stability-operation

器件型号:TPS717

大家好、

我对 TPS717有三个问题。 您能回答以下问题吗?

1.让我确认 IFB 值是否为拼写错误。
I_FB 最大值为1uA、因此它可能会引入0.32V 偏移、即320kohm FB 分频器…

2.是否可以使用10k 至100k 电阻器作为 FB 分压器?  
尽管我理解数据表建议使用160k~320k 寄存器作为 R2、但我的客户希望使用较小的值、因为上面讨论的泄漏。

为了实现稳定运行、ESR 要求应满足哪个频率范围?  对于稳定运行还有任何最小 ESR 要求吗?  

数据表要求选择的 ESR 电容器小于1 Ω、这是出于稳定性原因、但电容器的 ESR 从根本上会因频率而变化。  
在低频范围内、几乎 CAP 往往具有1欧姆或更大的 ESR。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    正确、IFB 最大值为1uA。  这是经过测试的条件、不是拼写错误。  当您指出 IFB 可能会引入电压误差时、但当 IFB << Iout 时、这被视为可忽略不计。

    TPS717经过设计、测试、R2的额定工作电压范围为160k 至320k。  虽然可以使用较小的电阻器、但您的应用效率会降低、并且可能不符合数据表中所示的所有规格。  我们建议构建应用的原型、以便在承诺使用较低的电阻器值之前更好地了解您可以期望的性能。

     应在电容器的谐振频率下满足线性稳压器的 ESR 要求。 这是电容器阻抗曲线上的最低点。

    非常尊重、

    Ryan