This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:tlv755p

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P, TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816169/tlv755p-tlv755p

器件型号:TLV755P
主题中讨论的其他器件: TLV1117

您好、先生、

我的 tlv755p ic 有问题。我有固定的3.3伏类型。当我第一次检查时、我获得正确的输出。 但是、在切换到打开后、我没有获得3.3伏电压。我无法理解我的问题。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kinnari、

    为了帮助调试、我们需要有关您的应用的更多信息。  请提供有关如何使用 TLV755P 的原理图、其中显示了 Cin、Cout 以及与 LDO 的任何其他连接。  此外、请提供多通道范围、以显示输入电压、输出电压、输出电压和 Iout (如果可能)。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2158.power_5F00_supply.pdfhello 先生,

     

    我 已使用 tlv1117固定5伏电源。而使用 tlv755p 将3.3伏电源提供给微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6518.power_5F00_supply.pdfhello 先生,

     

    我 已使用 tlv1117固定5伏电源。而使用 tlv755p 将3.3伏电源提供给微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kinnari、

    感谢您提供原理图;但是、我们仍需要更多信息来帮助您进行调试。  请提供多通道范围、以显示输入电压、输出电压、输出电压以及可能的输出电流。

    非常尊重、

    Ryan