This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:LM5180-Q1应用手册

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816679/lm5180-q1-lm5180-q1-application-note

器件型号:LM5180-Q1

你(们)好

我的客户在以下条件下使用 LM5180-Q1。
是否有参考电路可满足客户的条件?
或者、我能否获得建议的电路或应用手册?

Vout1:15V/100mA
Vout2:5V/150mA
LP:低于20uH

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    查看 LM5180-Q1数据表中的堆叠输出示例。 此外、您还可以使用快速入门计算器在 Vout1 = 10V (堆叠)和 Vout2 = 5V 的情况下帮助进行此设计。 如需更多联系方式、您可以查看 LM (2) 5180/-Q1产品文件夹中提到的 TI 参考设计。

    此致、

    Tim