This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511:需要升压电感器设计

Guru**** 2509295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816564/ucc27511-boost-inductor-design-needed

器件型号:UCC27511

我正在设计升压转换器。 但我无法确认电感值。 我参考了几个显示不同方程的数据表、因此我感到困惑。 请帮助我获得正确的电感值、栅极电阻器值和缓冲器电路。

MOSFET = PSM20N60CT、 FSW = 56Khz、Vin = 230V、Vin (min)= 180V、Vin (max)= 270V、 Vo = 380V、IO = 2A、P= 700W

http://www.ti.com/lit/pdf/tidube1

http://www.ti.com/lit/an/slva797/slva797.pdf

http://www.ti.com/lit/an/slva372c/slva372c.pdf

此致、

纳文 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、  

    感谢您对我们的司机的关注、我叫来自高功率司机团队的 Mamadou Diallo。

    第三个链接是确定设计的基本值的良好起点。 本应用手册讨论了使用具有集成开关的 IC 构建并在连续导通模式下运行的升压转换器设计指南。

    TIDA (第一个链接)计算是针对该参考设计的特定需求而定制的设计要求进行的。

    列表中的第二个链接基本上考虑 了升压转换器的电感器尺寸和封装、效率、稳定性和电流限制、您可以使用该链接来确定电感器尺寸。  

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou