This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:时序规格

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816285/tps2121-timing-specification

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、TPS212x 支持团队

数据表中显示了下图。 但数据表中未定义时序规格。

请告诉我有关 TON 和 tSET 的规格  

此致、

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、  

    感谢您与 E2E 联系!

    我将与我们的团队讨论此信息、如果我们有任何更新、我将告诉您。 同时、您是否了解有关时序配置的任何详细信息? 是否有一个特定的 tSET 计时窗口?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    我的客户对此时间还没有要求。 但较长的时序可能会出现系统序列问题。 请阐明此计时的规格。

    我使用 TINA-TI 附加了仿真文件。 我使用从以下 E2E 获取的 TPS2121宏文件进行设计。

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/783401?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS2121%20TINA-TI

    VIN1和 VOUT 之间的延迟时间取决于 CSS (C5)。 这是宏模型问题吗?

    此外、当 PR1 < CP2时、VOUT 不会从 VIN1切换到 VIN2。 这也是宏模型问题吗?

    请检查宏模型是否有问题。 如果有问题、请为我提供适用于 TINA-TI 的正确宏。  

    e2e.ti.com/.../TPS2121_5F00_TRANS-_2D00_-12V_5F00_5V.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、  

    请发送电子邮件至 a-huang@ti.com、我可以提供有关建模请求和 tSETx 时序的更多详细信息。  

    谢谢、

    Arthur