This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3410:LM3410容易损坏

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816597/webench-tools-lm3410-lm3410-damage-easily

器件型号:LM3410
主题中讨论的其他器件: TPS92692TPS92691

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我是 Eric。 我使用 LM3410来调试 LED 驱动器电路。 电路图如下:
LDM1由7个串联的 LED 组成。 每个 LED 的正向电压为3V、LDM1的正向电压为21V。我有两个问题要咨询:
1. LM3410容易损坏
SW 节点的波形如下(使用3个串行 LED):
当我使用7个串行 LED 时、LM3410经常会损坏、内部 MOS 可能已损坏。 SW 节点电压是否超过 LM3410的电压耐受值(24V)、这会损坏 LM3410? 可以采取哪些措施来避免这种情况?
2. DIM (针脚2)针脚问题
当 H_DIM 的高电平为3.3V 时、LM3410不工作。 必须使用上拉电阻上拉至5V、原因是什么? 根据数据表、LM3410的驱动电压可高于1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) 如果超过 SW 引脚的绝对最大值、器件可能会损坏。  21V + 5V + VD2超过绝对最大值  使用3个 LED 的波形超过10V 的电压增量、这意味着您的设计中 LED 的 VF 可能高于3V。  为了避免这种可能的损坏、SW 应始终保持低于绝对最大值、并应具有一定的设计裕度以防止损坏。  如果需要7个 LED、您可以使用 TPS92691或 TPS92692。

    2) 2) DIM 工作应上拉至3.3V、检查引脚电压以确保其为3.3V。  此外、除非存在5V 电压、否则不得施加电压以进行调光。  从数据表中的引脚说明中: "不允许该引脚悬空或大于 VIN + 0.3V。"

    此致、