This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:未使用的引脚处理

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816517/bq24230-unused-pin-treatment

器件型号:BQ24230

当 我们不使用以下针脚时、我想检查正确的治疗方法。

(1)/PGOOD: 我们需要注意保持断开还是连接到 GND?

(2)/CHG: 我们需要小心保持断开或连接到 GND 吗?

(3) TS:数据表描述应连接10kohm。  如果我们保持开路还是连接到 GND、则会出现该故障吗?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya,

    /PGOOD 和/CHG 均为开漏输出。 如果您不使用它们、它们可以保持悬空。

    在 TS 上、如果您不打算使用该引脚、请连接一个10K 电阻器。 请勿使其保持开路或短路。