This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87330Q3D:输入电压范围

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87330Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816653/csd87330q3d-input-voltage-range

器件型号:CSD87330Q3D

您好!

我正在设计一个包含 CSD87330Q3D 和 TPS65911A 的项目。

在本参考设计中、CSD87330Q3D 的输入电压为12V。 在典型应用中、写入 Max。 12V 输入。
我想为该引脚提供5V 电压。 我不确定它是否能正常工作。

感谢您的任何帮助以及对输入电压的计算。

此致、
Snir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snir、

    感谢您提出问题。 CSD87330Q3D 在+5V 输入下工作正常。 不过、我将把这一要求转交给 TPS65911A 的应用工程师、以帮助您进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snir、

      PMIC 器件 TPS65911A 设计用于2.7V 至5.5V 的输入范围、因此5V 电源是 PMIC 的理想选择。 此外、还检查了 BTW 、PowerBlock CSD87330Q3D 针对5V 栅极驱动进行了优化、因此、展位器件在5V 电源输入下运行良好。