This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:将双通道负载开关 TPS22976N 用作具有反向电流保护功能的优先电源多路复用器

Guru**** 2567345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976, TPS2121, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816251/tps22976-using-dual-channel-load-switch-tps22976n-as-a-priority-power-mux-with-reverse-current-protection

器件型号:TPS22976
主题中讨论的其他器件: TPS2121TPS2115A

尊敬的 TI 团队:

 我们计划将双通道负载开关  TPS22976N 用作具有反向电流保护功能的优先电源多路复用器。 我们根据参考文档 http://www.ti.com/lit/ug/tidua64/tidua64.pdf 设计了该方案

在我们的设计中、优先考虑主电源、即主电源一旦断电、待机电源将连接到输出。 请查看随附的方案、并让我们了解该方案针对反向电流保护的可靠性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvaraj、  

    感谢您与 E2E 联系!

    您描述的配置将通过翻转 TPS22976的体二极管来工作。 但是、我们有一些集成电源多路复用器器件、它们可以实现相同的功能、并将优先级集成到电源多路复用器中。  

    TPS2121或 TPS2115A 等器件是否在此处工作?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    考虑到我们决定使用 TPS22976NDPUR 的成本

    请告知我们是否可以使用上述设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvaraj、

    是的、TPS22976可通过翻转输出在电源多路复用配置中工作。 但是、请记住、器件将通过体二极管传递电流、因此正向电流不会被阻断。 因此、如果主电源的电压低于备用电源、则配置不能提供主电源优先级。

    谢谢、

    黄亚瑟