This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:输出电流

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816409/tps2121-output-current

器件型号:TPS2121

你(们)好,先生  

我在数据表中看到 TPS2121可以支持4.5A 电流限制,但数据表中的所有示例电路显示2A  

我是否知道 TPS2121可以支持4A 双轨12V 电源多路复用器(持续电流)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    感谢您与 E2E 联系!

    是的、该器件可以支持12V @ 4A。 数据表中显示的电路是示例电路、但不一定反映器件的最大额定值。 要查找最大额定值、您可以参阅绝对最大额定值和建议运行条件。

    谢谢、

    黄亚瑟