This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 拔下锂电池并重新连接后、BQ78Z100可以#39;t 读取和写入。

Guru**** 2814115 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816475/after-unplugging-the-lithium-battery-and-connecting-it-again-bq78z100-can-t-read-and-write

主题中讨论的其他器件:BQ78Z100

BQ78Z100已成功初始化、这可以打开 FETMOS 并使其放电。 当我拔下锂电池并将其连接时、我再次初始化芯片、发现 BQ78Z100无法正确读取寄存器。

寄存器电池状态读数全部为0x00;放电 FETMOS 不能打开。 抱歉、拔出锂电池后、BQ78Z100已锁定、如何设置以恢复可控状态。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您关闭监测计、要为其重新供电、您需要在电池组侧连接5V 电压。 完成后、监测计将打开。 如果监测计之前已密封、则唤醒后将处于密封状态。 您需要将其解封以写入 df。