This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353 Excel 工具

Guru**** 2502535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816501/tps53353-tps53353-excel-tool

器件型号:TPS53353

尊敬的团队:

Excel 工具仅用于 MLCC 输出模式、您能否提供电解模式?

或者我们可以如何处理它?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当在输出端仅使用电解电容器时、不需要纹波注入电路。 该设计工具仍可用于确定 IL 纹波、R8值、R2值、模式和 FSW 设置、但如果不需要纹波注入电路、该设计将更为简单。

    请使用 数据表"典型应用"部分中的 ESR 计算来选择具有足够 ESR 的输出电容器。 我以下面的公式10为例。   

    注意:如果设计仅使用电解电容器、则不需要 RCC 纹波注入电路、只需使用上面的 ESR 计算即可。 但是、如果除了电解电容器之外还有陶瓷电容器、则 ESR 计算起来要困难得多、您很可能需要 RCC 纹波注入电路、因此请仍使用设计工具。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢你的帮助。

    那么、R7、C1 C2应该可以用于 NC、对吧?

    我将要求工程师将其作为占位符。

    BTW、我认为 IInd (RIPPLE)的公式非常复杂。

    您是否有更好的建议来计算 IInd (纹波)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、R7、C1、C2可被设定为 NC。 我同意为他们保留占位符是最好的。  

    对于 IInd (RIPPLE)、仍可使用设计工具、但公式实际上并不复杂。  

    IINd (纹波)=((Vin-Vout)*Vout)/(L*FSW*Vin)

    您实际上可以从数据表中的公式2得出该值: