This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/交流全桥逆变器传递函数

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816255/dc-to-ac-full-bridge-inverter-transfer-function

主题中讨论的其他器件:UCC27714

您好,  

我无法推导直流/交流逆变器的传递函数,是否有人能描述如何推导直流/交流全桥逆变器的传递函数 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不熟悉导出传递函数、并尝试为后续电路导出相同的函数。 电路包含输入为50VDC (50%占空比用于驱动 MOSFET)的全桥逆变器电路。 逆变器电路的输出提供给 LLC 电路。 我已经派生了单个 LLC 电路的传递函数、但无法派生全桥逆变器。 是否有人能描述如何推导全桥逆变器电路的传递函数或结合全桥和 LLC 电路的传递函数?

    注:1) 输入为50Vdc 电源,联合收割机电路的输出为100E 电阻器上的电压。   

          2) 2)使用了"UCC27714"的 MOSFET 驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、这些类型的理论问题、我们无法回答。 如果您有与我们器件的使用及其功能相关的具体问题、我们乐意为您提供帮助。