This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160A:关于 SYS 电压

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816581/bq24160a-about-the-sys-voltage

器件型号:BQ24160A

大家好、

请帮我回答以下问题、非常感谢。

数据表中描述了 VSYS (REG)电池 FET 关断时的典型值、但当 FET 关断时、最小值(VBATREG + 1.5%)是否意味着最小值3.5V +1.5%?
您能告诉我 VSYS (REG)和 VMINSYS 之间的区别吗?
当 SYS 侧负载上的 Isys max 为3A 时、VSYS (REG)是否为典型值?
SYS 侧也分支到电池充电和放电、但是 ISYS 最大3A 是 SYS 侧负载和电池的总和吗?
您能告诉我这种关系(分布?) SYS 侧负载和电池之间的电流充电/放电?


此致、
TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    SYS 输出是降压转换器的输出。  连接在 SYS 上的任何系统负载与电池在 BAT 上并联、因此在系统优先的情况下、3A 最大降压转换器输出在负载之间进行分配。  电池 FET 可以防止充电电流进入电池、但不能关断、以防止负载补充所需的放电电流。  当充电被禁用/终止时、V (SYS)= VBATREG 寄存器值+ 3.0%典型值。  当充电被激活时、V (BAT)<MINSYS and no DPM loop is active, V(SYS) = 3.7V typical.  当充电被激活时、V (BAT)<MINSYS and DPM loop is active, V(SYS) = 3.5V typical.   当为 V (BAT)<MINSYS, the battery FET linearly regulates the charge current into the battery. 时

    此致、

    Jeff