大家好、
我的客户正在使用 TPS65265、对使能功能有一些疑问。
TPS65265可在 EN 引脚断开或外部5V 信号的情况下正常启动。
2. TPS65265无法通过客户的外部晶体管控制电路(绿色方形)启动、该电路旨在在-5V 电源启动后启用 TPS65265。 使用该外部电路时、EN 引脚电压约为0.7V。
我注意到、在数据表[第16页:EN 引脚具有内部上拉电流源、允许用户悬空 EN 引脚以启用器件。 如果应用需要控制 EN 引脚、请使用漏极开路或集电极开路输出逻辑与该引脚连接。]
问题是 、使能功能块内部还有什么电路可让 该晶体管控制电路发生故障? 或者、我们说、这为什么不起作用?
请帮助、或者您是否遇到过一些类似的应用?
非常感谢。
杨