请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3526 大家好、
这是我在 TI 商业中的第一篇文章。 所以,如果我的问题没有得到正确解释,请原谅我,但我会尽最大努力。
我有一个 MCU (FT905L)、我想使用具有过流保护功能的 USB 连接 LM3526、但我对引脚连接感到困惑。
数据表中有一个 USB 控制器这是什么、我可以使用什么、或者应该使用 MCU 的 I/O 引脚?
2.如果回答是、EN 引脚是否必须为高电平才能使能、能否直接连接 VBUS?
3.标志引脚在正常情况下是高电平还是低电平、我可以连接 LED 吗?
此致。