This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:什么是故障功能??

Guru**** 2517300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816413/tps2553d-what-is-the-fault-function

器件型号:TPS2553D

在过流、过热或反向电压条件下将故障功能置为有效。

我会混淆过流情况、  

1:如果我将电流限制设置为75mA、而我的负载为200mA、那么故障功能是否启用?  

2:故障功能的过流情况是什么?

3:对于自动重试功能、请在故障和 EN 引脚之间共享 R/C 时间方程。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    1. 是、故障有效。
    2. 当达到电流限制阈值时、故障将以8ms 抗尖峰脉冲保持有效。

              E 是 Vin。 当 VC (t)到达时计算 t 启用阈值1.1V。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用自动重试功能电路并 将电流限制设置为75mA、并且我的负载是超级电容器。  

    然后、故障功能始终禁用芯片、杯形电容器始终不充电。

    那么、我无法使用电路进行充电功能??

    明白了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R13=226K 不弹出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     故障功能的过流情况不仅适用于短路??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    1.对于75mA 的电流限制、请参阅数据表第20页的下表:

        

    2. 故障将被置为电流限值,不仅限于短路情况。

    使用自动重试功能、仍然可以为超级电容器充电。 我们将电流平均电流称为周期关闭时间。

      我知道您的担忧。 有关详细信息、请参阅数据表第22页上的以下信息。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。