This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:TPS54821 PWRGD 关闭电源问题

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816015/tps54821-tps54821-pwrgd-turn-low-issue

器件型号:TPS54821

您好、先生、

我们的客户遇到 PWRGD 变为低电平问题、我们要检查原理图 PWRGD Pull HIGH R 是否使用了10k、  

如果我们更改为 EVM 建议100k、则解决此问题。

  PWRGD 拉高 R 会通过什么改变 来改善此问题?

  PWRGD 拉高 R 最小值是多少?

通道1=VIN

CH2=PVIN

CH3= PH

Ch4 = PWRGD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    PWRPG 是否上拉至 Vout_3.3V? 10k 上拉电阻器也应该正常。

    使用10k 电阻器时、PWRPG 变为低电平、您能否检查 Vout 是否处于稳压状态? 出现上拉3.3V 电源?

    谢谢!

    此致、

    Hao