This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430QEVM:热像/仿真

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS560430QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816298/tps560430qevm-thermal-image-simulation

器件型号:TPS560430QEVM

团队、

我正在寻找 TPS560430QEVM 的一些热像、您能提供支持吗?

我主要对该器件在@以下工作点的散热感兴趣:

输入电压:12V - 14V

Vo:5V

IO:500mA

Fsw:2.1MHz

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是12->5、600mA、2.1MHz 时的热结果