This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121EVM-023:关于 TPS2121待机电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816147/tps2121evm-023-about-tps2121-standby-current

器件型号:TPS2121EVM-023
主题中讨论的其他器件:TPS2115A

您好、先生、

我们的设计是 INX USB 5V、iny 锂电池3.8 (典型值)

我是否知道如何进入待机模式以查看25uA 的待机电流?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、  

    感谢您与 E2E 联系!

    待机电流被指定为进入输入引脚但不为器件供电的泄漏电流。 例如、当 IN1为器件的输出供电时、进入 IN2的泄漏电流。  

    您可以通过将电源连接到次级电源轨并测量泄漏电流来测量该值。 如果您正在寻找泄漏电流较低的器件、TPS2215A 也可用于此5V 应用。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    因此、该芯片正常 Iq 为300uA (最大400uA)、对吧?

    您是指 tps2115a 吗?

    我们将检查规格和许多测试!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、  

    正确、这是器件的正常静态电流。  

    抱歉、我指的是 TPs2115A。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    明白了,非常感谢你的帮助!