This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3824:当 WDI 处于活动状态+复位被置为有效时、是否指定了 TD?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816155/tps3824-td-is-specified-when-wdi-is-active-reset-is-asserted

器件型号:TPS3824

大家好、

我的客户了解 TPS3824 Opperate;

  ^上电序列时、WDI 信号在 TD 之前置位、μ s 复位仍然是"低电平"输出。

 2.当 WDI 停止时、^复位将在 TD 后为"高电平"中断。

 3、复位和^复位信号保持反相取决于 WDI。

在这种情况下、上述条件下是否也指定了 TD 值(最大300ms)?

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro-San、

    我不确定我是否完全理解您所介绍的条件、但 TD 规格应包括  在电压下降或看门狗超时后置位的所有情况。 这是最大300ms

    谢谢、
    Abhinav。