This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以满足汽车负载突降要求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, LM5085-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816157/the-power-line-to-meet-the-load-dump-for-automotive

主题中讨论的其他器件:LM5146-Q1LM5085-Q1

你(们)好


我搜索器件或参考设计、以便能够满足以下规格。
是否有参考设计可满足这些要求?

 VIN:8~110V (负载突降时 Vin_max=141V)
 输出电压:3.3V
 输出电流:5A
 额定值:汽车

此致、
横田洋三