This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:使用5.1V 齐纳二极管来提供更宽的输入范围

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816317/tps2121-using-a-5-1v-zener-diode-to-provide-wider-input-range

器件型号:TPS2121

大家好、

为了提高输入电压范围、客户尝试 使用5.1V 齐纳二极管代替 TPS2121的接地。 然后断开 EVM 上的输出电容、并将输出电容值增加到100-330uF、以连接到实际 GND。

测试结果表明、不可能以负载启动(所有高于1A 的负载均发生故障)。

它们还 尝试 将 IN1的输入电容增加100uF、这可以实现更宽范围的负载启动。 当添加 更多电容以实现开关时、它会缓慢启动、无法从负载开始。 问题如下:

1. 用5.1V 齐纳二极管代替 TPS2121接地的方法是否可以实现更宽的输入范围?

2.当  IN2的输入电容增加100uF 时、TPS2121为什么不能以负载启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您与 E2E 联系!

    有关配置的一些问题:

    • 您能否共享配置的原理图?
    • 负载条件是什么? 工作电压和负载电流?
    • 重申一下、当它们向 IN1添加更多的输入电容时、器件无法启动到负载中?
      • 器件可能会进入热关断或电流限制。 CL 电阻器设置是什么?
    • 该行为是否有示波器快照?

    谢谢、

    黄亚瑟