请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 大家好、
为了提高输入电压范围、客户尝试 使用5.1V 齐纳二极管代替 TPS2121的接地。 然后断开 EVM 上的输出电容、并将输出电容值增加到100-330uF、以连接到实际 GND。
测试结果表明、不可能以负载启动(所有高于1A 的负载均发生故障)。
它们还 尝试 将 IN1的输入电容增加100uF、这可以实现更宽范围的负载启动。 当添加 更多电容以实现开关时、它会缓慢启动、无法从负载开始。 问题如下:
1. 用5.1V 齐纳二极管代替 TPS2121接地的方法是否可以实现更宽的输入范围?
2.当 IN2的输入电容增加100uF 时、TPS2121为什么不能以负载启动?